This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM28VLT32-HT:SM28VLT32-HT 内部寄存器映射

Guru**** 1372610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1026096/sm28vlt32-ht-sm28vlt32-ht-internal-register-map

器件型号:SM28VLT32-HT

尊敬的先生

我修改了表6后面的寄存器值、当我读回这些值时、我从地址 F004读取的值不是2BC0或03C0、

其他值为相同的 talbe 6。  为什么我从地址 F004读取的值与表6不同?

Clark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    我希望 F004是一个专用寄存器、它只用于解锁测试控制寄存器、不用于读取-只能写入。

    此问题是否会影响您的应用中器件的运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前还不是这样。 我从 F004读取的结果与表6不同、这就是我提出要求的原因。 非常感谢。