This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:RC 低通滤波器、具有"hard"截止频率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1025821/sn74lvc1g17-rc-low-pass-filter-with-a-hard-cut-off-frequency

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: LM339
你(们)好

我的客户考虑使用(窗口)比较器提供具有"硬"截止频率的 RC 低通(由您的 SN74LVC1G17之一激励)。 这意味着、通过比较器的特定衰减可以实现准数字截止频率。

这里的重点是在高达120°C 的工作温度下、硬限制频率和尽可能低的空间消耗

借助您的滤波器设计工具和其他注意事项/仿真、我无法找到具有数字截止频率的更紧凑电路。

您能为此应用推荐解决方案或器件吗?  

谢谢  

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我希望这很难使用逻辑门来实现,任何施密特触发缓冲器或逆变器的阈值都将有相对较宽的误差裕度,从而产生广泛的可能截止频率。 我建议使用比较器的器件型号重新发布此问题、例如 LM339。 我想、比较器团队可以最深入地了解如何创建 LPF 来与比较器配合使用。

    我还建议添加一些有关工作电压、频率和输入信号特性(占空比、波形等)的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emrys