请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1025819/txs0108e-vcca-supply-voltage-1-4v
器件型号:TXS0108E大家好、
我的客户在其项目中使用 TXS0108ERGYR、他们告诉我、根据旧版本的数据表、 TXS0108E 的最小电源电压 VCCA 为1.2V。
但是 、最新数据表中的最小电源电压 VCCA 现已更新为1.4V。
实际上、他们目前正在1.2V 状态下使用它、目前没有问题。
他们希望确认、如果 TXS0108ERGYR 仍在1.2V 下使用、那么后续使用是否存在潜在风险?
谢谢!
此致、
Ivy