This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC594:Fusion 360 SPICE 模型文件

Guru**** 2381450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1025691/sn74hc594-fusion-360-spice-model-files

器件型号:SN74HC594

在哪里可以下载 SN74HC594的 SPICE 模型文件? 我正在使用 Fusion 360

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到此相关主题

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737450/sn74hc594-ibis-model

    我找不到引用的模型是在3年前使用的。 准备好了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我们没有适用于此器件的 PSpice 模型。

    我不确定 Karan 提到了哪个"替代模型"-可能是 IBIS 模型变体(而不是 PSpice 模型)。 我们已经尝试为这些移位寄存 器获取行为 PSpice 模型、但由于 PSpice 在许多触发器设计(移位寄存器需要这些设计)方面遇到问题、因此遇到了许多技术挫折。

    我是否可以帮助您了解有关该器件的具体情况?  类似的模型可能会有所帮助、或者对器件的功能操作进行了一些讨论。