This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:(SN74AHC1G08DBVR)设计检查

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1025687/sn74ahc1g08-sn74ahc1g08dbvr-design-check

器件型号:SN74AHC1G08

大家好、

        如果输入引脚(pin1/PIN2)比 VCC 引脚早变为高电平、则泄漏是否会发生在 VCC (pin5)/输出引脚(pin4)/另一个输入引脚(PIN2/pin1)上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A 或 B 上的输入电压可高达5.5V、与电源电压无关。

    泄漏电流将始终从较高的电压流向较低的电压引脚。 此处定义了器件的最大泄漏电流: