This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:稳定的驱动电流

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1025599/txb0108-stable-driving-current

器件型号:TXB0108

您能否提供20mA 的稳定驱动电流来驱动动态光耦合器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;TXB 的驱动强度为0.02mA。

    如果您要驱动光耦合器、则需要其他一些器件、可能是 LVC 系列器件。 请说明您需要的每个方向的信号数量以及电压是多少。 另请注意、大多数光耦合器所需的电流远小于20mA。