This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:旧芯片修订用法

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1025134/sn74lvc1g08-old-die-revision-usage

器件型号:SN74LVC1G08

尊敬的 TI 团队:


我有器件 SN74LVCG08DBVR - 2个盒子。 从标签中、一个具有"(2P)修订版 G"、另一个具有"(2P)修订版 E"。 两者都具有相同的生产日期代码2030。 我是否可以知道为什么 Rev E 芯片仍在生产中? 对于 TI 来说、对新生产日期代码使用旧芯片修订版是否正常? 希望很快能收到您的回复、谢谢!

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    是的、这在我们的高产量商品器件中相当常见、例如 SN74LVC1G08DBVR。 很可能、并非所有制造基地都有资格使用新芯片进行生产、因此他们继续使用以前的版本。 该器件在所有版本中都继续符合相同的电气规格。