This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125-Q1:这是符合 AEC-Q 标准的器件吗?

Guru**** 2384230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024776/sn74ahct1g125-q1-is-this-an-aec-q-compliant-part

器件型号:SN74AHCT1G125-Q1

您好!

您能否帮助检查此器件是否符合 AEC-Q 标准?  (订购器件型号为: CAHCT1G125QDCKRQ1)

数据表显示它"符合汽车应用要求"、但 我找不到任何有关 AEC-Q 的关键字

 

谢谢、  

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    如果器件未在数据表中显示"符合 AEC Q100标准"、则表明它未达到 AEC Q100标准。 很可能是在他们之前。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。 我知道该器件可能不符合 AEC Q100标准。

    但是、您能否在数据表中解释"符合汽车应用要求"?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件符合汽车应用的预期用途。