This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:关于 TXS0108输出振荡问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, TXS0108E, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1025135/txb0108-about-txs0108-output-oscillation-problem

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:DS110DF410TXS0108ETCA9803

TXS0108的连接拓扑如下:当安装到 IIC 总线上的 DS110DF410数量为8时、SCL 和 SDA 的输出正常、但 DS110DF410数量超过12时、SCL 和 SDA 输出将会出现以下波形振荡。

TXS0108引脚处测得的 SDC 波形

TXS0108引脚处测得的 SDA 波形

2、共两个问题:第一、为什么它会振荡?导致振荡的条件是什么?第二、解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0108E 具有边沿加速器、可检测上升沿或下降沿的开始并将其放大。 如果您的信号具有如此大的电容或电感、以至于有振铃、TXS 可能会检测到错误的边沿、这会导致振荡。

    (TXS 具有内部上拉电阻器;您不需要外部上拉电阻器。)

    TXS 专为具有高速信号的小型电路板而设计。 对于 I²C Ω 长迹线、像 TCA9803这样的缓冲 μ I²C 转换器将更加可靠。