This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125-Q1:如何在工作范围内估算 VIH/VIL 规格?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024777/sn74ahct1g125-q1-how-to-estimate-the-vih-vil-spec-within-the-operating-range

器件型号:SN74AHCT1G125-Q1

您好!

我计划在 Vcc = 3.3V 应用中使用 SN74AHCT1G125-Q1进行设计。

但是、我只能在数据表中的 Vcc = 3V 和4.5V - 5.5V 条件下找到 VIH/VIL 规格。

您能否  告诉我如何在工作范围内估算 VIH/VIL 规格?

谢谢、

Jay