This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:SN74LVCH8T245RHLR

Guru**** 2509365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024931/sn74lvch8t245-sn74lvch8t245rhlr

器件型号:SN74LVCH8T245

你(们)好

我们需要对包含近100个 SN74LVCH8T245RHLR 芯片单元(采用 VQFN 封装的8端口电平转换器)的卡执行热仿真。

为此,我想提出以下问题:

1、如果所有8个端口都能提供50MHz 时钟(3.3V 至2.5V 转换,每个负载 为5pF),那么该芯片的预期功耗是多少(我希望看到详细的计算结果)?

2.芯片的芯片尺寸是多少?

谢谢

Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnon:

    应用报告 应有助于解决问题1。 您希望在计算中使用 VCC 的输出电源。

    我无法提供问题2的任何详细信息。