请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024931/sn74lvch8t245-sn74lvch8t245rhlr
器件型号:SN74LVCH8T245你(们)好
我们需要对包含近100个 SN74LVCH8T245RHLR 芯片单元(采用 VQFN 封装的8端口电平转换器)的卡执行热仿真。
为此,我想提出以下问题:
1、如果所有8个端口都能提供50MHz 时钟(3.3V 至2.5V 转换,每个负载 为5pF),那么该芯片的预期功耗是多少(我希望看到详细的计算结果)?
2.芯片的芯片尺寸是多少?
谢谢
Amnon