This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11-EP:PSpice 模型

Guru**** 2527750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024705/sn74lvc1g11-ep-pspice-model

器件型号:SN74LVC1G11-EP
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G11

大家好、

你好。

 我们是否有用于 SN74LVC1G11MDCKREP 的 PSpice 模型?

我发现非 EP 版本  SN74LVC1G11同时具有 IBIS 和 Behavioral Spice 模型。 他们可以改用它吗? 这是否适用于 LT SPICE?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    是的、您可以使用非 EP 版本。  它可以在 LTSPICE 中工作、但我并不完全确定、因为我们不会为竞争对手的软件开发它们。