This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:输出(A->B)低电平不能达到0V

Guru**** 2509975 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, SN74LXC8T245, SN74AHC367, SN74AHCT367, SN74AHC541, SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024782/txb0106-output-a--b-low-level-does-not-reach-to-0v

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245SN74AHC367SN74AHCT367SN74AHC541SN74AHCT541

你(们)好

我使用 TXB0106作为 UART 电平转换器

V_CCA 为3.3V、V_CCB 为5V

问题是转换电平的较高峰值(3.3至5)显示良好、低侧也显示在我连接某些器件(仅由振荡器测试)之前、在连接其他传感器或其他传感器后、低侧无法达到0V、这使得逻辑在高电平正常运行时犹豫不决、无法识别低电平。

我尝试使用下拉电阻器(0、51k、1M)、但没有影响

我使用 STM32F4VE (基于3.3V 的逻辑)板来生成信号

由于 STM 板应该已经有电容器、因此我首先 没有其他旁路

我直接将 V_CCA 连接到 OE

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB µA 极低的驱动强度(20 μ H)。 您在输出上具有什么负载?

    最好使用 方向控制或单向转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试多个传感器... 因此、由于该输出信号较弱、因此问题...
    然后、我将检查它们、
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TXS 系列是否会更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有自动双向转换器都具有弱输出(TXB)或无源(LSF、TXS)、以允许其他器件覆盖电压电平。

    每个方向有多少个信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6个 UART、6 + 6
    我已经制作了 PCB (TSSOP 16)、现在我将讨论 将 TXB0106PWR 替换为 TXS0108EPWR。 切割7、8个桥臂、并将 GND 和 OE 桥臂连接到焊盘
    如果不起作用、我将为 SN74LXC8T245制造新的 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将5V 转换为3.3V、您可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AHC367。
    要将3.3V 转换为5V、您可以使用任何具有 TTL 兼容输入的缓冲器、例如 SN74AHCT367。

    (SN74AHC541/SN74AHCT541等8位器件的引脚分配更简单、更便宜。)