This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC14:PSpice 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54AC14, SN74AC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024635/sn54ac14-pspice-model

器件型号:SN54AC14
主题中讨论的其他器件: SN74AC14

如果内置库没有其他 PSpice 模型、我们可以从何处获取这些模型?

我正在寻找 SN54AC14和1N5819。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1N5819不是 TI 产品、因此您必须自己添加: PSpice for TI:第三方模型导入

    我应该注意的是、添加外部半导体模型后、电路中的测量点将限制为3个。  

    对于 AC14、我们在 PSpice for TI 库中的模型以商业名称 SN74AC14命名。