This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:低电平转换期间的延迟

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024656/lsf0108-delay-during-the-low-transition

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

当我研究 LSF 器件的工作方式时、我遇到了一个 e2e 线程(请找到 原始线程)、我有一个问题。

原始 线程中、有一个如下波形- A 侧(紫色)输出的 B 侧(黄色)输入。

据我了解、输出应紧跟输入信号立即下降、因为 LSF 的作用类似于延迟几乎为零的电阻器。 但在波形中 、会显示延迟 t_d 您能帮助我了解在什么情况下会发生延迟吗?  

正如  提到的、B 侧连接到比客户板中 A 侧放电更快的东西。  是否也会发生 t_d、具体取决于驱动器/接收器的驱动能力或其他因素?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是电路的解决方法--通过使用一个基本的仿真,你可以显示延迟只是与开关正常交互的 RC 组件:

    稍微重新排列我的标记、您可以看到 MOSFET 何时开始导通:

    一旦输入信号开始下降、MOSFET 就开始导通(输出开始变化时具有零延迟)、 但是、输出电压不能立即变化(电容器能够抵抗电压瞬时变化)、并且 MOSFET 也不会立即处于完全导通状态、因为输入信号的压摆率小于无穷大、因此电流也会在短时间内降低。

    换言之、达到"完全开启"状态需要时间、您会在输出中看到少量延迟(~ 1ns)。 如果您的系统中的1ns 是一个问题、我强烈建议_不_将 LSF 用作转换器。 实际上-您应该重新设计系统、以完全不使用转换器。

    此外、通过修改输入的压摆率(使其变慢)、您可以看到延迟会发生变化、并且随着输入/输出电压接近零而降低:

    如果您想自己尝试变体、请找到随附的 TINA-TI 仿真:

    LSF0101_Timing_Example.TSC