This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压转换器产品选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74LVC3G17, TXB0106-Q1, TXB0104-Q1, TXS0104E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024044/voltage-translators-product-selection

主题中讨论的其他器件:TXU0304SN74LVC3G17TXB0106-Q1TXB0104-Q1TXS0104E-Q1

您好的支持团队、

1.我的客户需要使用电压转换器将5V 转换为3.3V。
  5V 来自 MCU SPI。

2 .www.ti.com/.../products.html

  我的客户在上面的链接中使用了缓存的电压转换器、我的客户想知道以下问题:
  ①There 是两种输入类型:传输门和 CMOS。 有什么区别?
  ②What 应用和技术系列之间的区别是什么?
    可用于 SPI、为何不能用于 I2C?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关这两种类型的自动双向转换器之间的差异、请参阅以下应用手册:

    使用 LSF 系列进行电压电平转换
    《使用 TXB 型转换器进行电压转换的指南》

    对于 I²C Ω 等开漏信号、您需要传输门。 对于 SPI、这两种类型都适用。

    请注意、所有 SPI 信号都是单向的、因此您无需自动双向转换器、但可以使用更强大的单向或方向控制转换器。 如果您有 CS/CLK/MOSI/MISO、请使用 TXU0304。 如果没有 MISO (因此只需要降压转换)、则可以使用具有过压容限输入的缓冲器、例如 SN74LVC3G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意回复!


    我的客户有一些后续问题:

    1、为什么 μ I²C 信号不能使用 COMS? 如果我使用 COMS 会发生什么情况?

    2.您能帮我选择具有汽车调节功能的产品吗?

      我看到了三种汽车调节。 你认为没关系吗? TLXS0104E-Q1、TXB0106-Q1、TXB0104-Q1

    TXS0104E-Q1的应用是 SPIO。
      什么是 SPIO? SPI 和 SPIO 有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi、

    1) 1)我不确定什么是 COMS、请说明。

    2) 2)所有这些器件均符合汽车标准。

    3) 3)我认为这是一个拼写错误、应该是 SDIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入类型实际上并不相关、但这些具有标准输入的器件也具有推挽输出。 这对于具有诸如 I²C Ω 等开漏信号的协议不起作用。