This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS594-Q1:器件的 SRCLK 和 RCLK 频率要求

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024148/sn74hcs594-q1-srclk-and-rclk-frequency-requirement-of-the-device

器件型号:SN74HCS594-Q1

你(们)好

我需要您确认:

SRCLK 和 RCLK 是否有频率要求?  我不知道 SRCLK 和 RCLK 是否有频率要求? 时钟频率是什么意思? 它是指 SRCLK 和 RCLK、我没有可供参考的单元吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此规范适用于两个时钟输入(并且应该已经被标记为"MHz")。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确-单位列中存在错误。 我将在以后的更新中标记此项以进行修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 频率要求的最小值是什么? 由于我没有在表中看到最小值要求、我想知道是否有要求、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值为零。 您可以无限期地将时钟引脚保持在高电平或低电平状态。