This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:具有特定输入特性的逆变器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40106B, SN74AHC14, SN74HC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024358/sn74hc14-inverter-with-specific-input-feature

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件:CD40106BSN74AHC14

您好!

你好。 我有一位客户对逻辑器件有疑问。 请参阅下面的查询。 非常感谢。

我正在寻找具有特定输入特性的逆变器...以替代 SN74HC14N...或...CD40106B。 我的问题是输入和 Vdd 之间的钳位二极管。 当电源关闭 Vcc 时、我需要一个可以"高"的输入。  它通过钳位二极管对 Vdd 电源进行反馈。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    它们可以改用 SN74AHC14、它具有过压容限输入、并可在与 SN74HC14相同的电源电压范围内运行。