This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245-Q1:VCC 隔离特性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245-Q1, SN74AXC4T245-Q1, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024112/sn74lxc8t245-q1-vcc-isolation-feature

器件型号:SN74LXC8T245-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245-Q1TXU0104TXU0204

大家好、团队、

我对  SN74LXC8T245-Q1的 VCC 隔离特性有一些疑问

问:在客户用例中、A1 =输入、Vcca=1.8V、B1 =输出、Vccb=3.3V。

如果它们禁用(或浮动) Vcca、A1侧内部周下拉将在短时间内激活、然后进入高阻态。 因此 A1节点变为低电平。 我的理解是否正确?

问:另一个器件是否也具有相同的功能、例如在进入高阻态之前激活内部周下拉电阻?

其他器件:2N7001TQDCKRQ1 (1位)、 SN74LVC8T245QPWRQ1 (8位)、 SN74AXC4T245-Q1 (4位)

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuta、

    您对问题1的理解是正确的。

    对于您的第二个问题、列出的所有器件都没有相同的功能。 我们的 TXU 系列在输入端具有静态下拉、我将查看 TXU0104和 TXU0204器件。