This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:OE 引脚被连接至 VCCB

Guru**** 2772875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024040/txb0104-q1-oe-pin-connected-to-vccb

器件型号:TXB0104-Q1

大家好、团队、

 

客户使用 TXB0104-Q1将1.8V 转换为5V、但 OE 连接到 VCCB。

-。 没关系吗?

-。 数据表建议将 OE 输入电路由 VCCA 供电。 您能解释一下为什么它推荐 VCCA、而不是 VCCA 或 VCCB?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系;请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    读取 OE 引脚电压的内部电路由 VCCA 供电。 如果 OE 引脚连接到 VCCB、并且两个电源在不同时间上电、则 OE 值可能不是您想要的值。 请参阅数据表的第10节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。

    它们将在下一个板上修改 OE 连接。 您能否确认以下情况是否正常?

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切看起来都不错。 但是、仅当 OE 由 GPIO 控制时才需要 R221;将其移除。

    (如果 OE 直接连接到电源、则无论它是哪一个电源都无关紧要;只有在两个电源都通电时才会起作用。)