This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:兼容1V8 CMOS

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1023972/txs0108e-q1-1v8-cmos-compatibilty

器件型号:TXS0108E-Q1

您好、TI 专家!

我使用 TXS0108E-Q1在1V8调制解调器和3V8 MCU 之间提供电平转换。 但是当我检查电平时、我看到的值使我非常困惑。

下面是1V8 CMOS 电平与 TXS0108输入阈值的比较:

正如我看到的  

  • 在最坏的情况 下、驱动器的输出高电压(VOH)低于 TXS10180的最小输入高电压(VIH)。
  • 在最坏的情况 下、驱动器的输出低电压(VOL)高于 TXS10180的最大输入低电压(VIL)。

 这是否意味着 TXS0108E-Q1与1V8 CMOS 逻辑不兼容? 或者我是否缺少了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我将要求我的翻译专家明天返回办公室时再与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8V CMOS 器件的 VOH 指定为特定输出电流、但 TXS 实际上不会灌入任何电流。 因此、调制解调器的实际输出电压将接近1.8V

    忽略边缘加速器、TXS 的工作方式与模拟开关类似。 当输入电压低于 VIH 时、开关闭合、并且 A/B 引脚直接连接、这意味着输出电压跟随输入电压(导通电阻导致的压降很小)。 当输入电压为1.8V 时、开关断开、输出电压由上拉电阻器决定。 这意味着 TXS 的 VIL 规格不是开关要求;而是 VOL 规格要求。 换言之、如果输入电压高于 VIL、则输出电压可能高于 VOL (相同的量)、但器件仍然工作。 kΩ、流经两个40k Ω 上拉电阻器的电流将小于调制解调器 VOL 规格的测试电流、因此实际 VOL 将更低。