This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC132:是否接受来自风扇转速信号的12V 输入?

Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1023932/sn74hc132-accepts-12v-input-from-fan-tach-signal

器件型号:SN74HC132
主题中讨论的其他器件:SN74HCS00

大家好、

你好。

我们的客户正在风扇转速监测应用中使用 SN74HC123。 他的风扇转速计使用12V、而 SN74HC123是5V 器件。
输入是否被钳位到 Vcc,即5V? 输入是否可以接受12伏风扇转速信号?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

     尽管 HC 输入确实包含一个正钳位二极管、但我建议在将输入信号应用到器件之前使用分压器电路将输入信号降低至~5V。 这将防止任何瞬变超过器件的绝对最大额定值、并且它将减少或消除从12V 电源流向5V 电源的任何电流、这在系统中有时会有问题。

    此外、我建议切换到 更新的 SN74HCS00、这也是一个具有施密特触发输入的四路2输入与非门。