This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC123:最大 CX 值与放大器;断电注意事项

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1023853/cd74hc123-maximum-cx-value-powerdown-considerations

器件型号:CD74HC123
主题中讨论的其他器件:CD74HC4538

我使用 CD74HC4538设计了一个电路,使用定时值或15M 和22uF,可以提供4分钟以下的时间(不重要,3.5到4分钟之间的任何时间都可以)。 数据表说明 、需要添加51R 来限制断电期间的放电电流。

遗憾的是、我的 PCB 制造商没有4538的库存、但确实有123个、因此我将围绕这种情况重新设计电路。

数据表未提及 CX 的最大值、也未包含任何断电指导。

所以:

1 -我可以使用 100F 和5M 吗?  

2 -我是否需要添加任何断电电流限制保护?

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我最大的问题是、大电阻器会导致问题。 该器件具有高达1uA 的输入泄漏电流-使用一个5Mohm 电阻器、这是5V 的损耗、因此是一个完全不工作的电路。

    通常情况下、泄漏电流会低得多(仅几纳安)。 尽管此配置可能适合您、但我无法保证使用如此大的值进行操作。

    该器件具有内部镇流电阻器、可防止放电期间出现过流、因此无需在外部添加任何组件。 话虽如此、我从未使用此类器件进行过超过100uF 的测试、因此使用100F 可能会出现意外问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应的 Emrys。

    通过比较数据表、我发现123的泄漏电流是4538的2倍。 然而、1uA 的数字是在较高温度下、此电路将用于国内情况、因此、希望实际泄漏电流将小于所引用的0.1uA 最大值。

    我将构建它并报告。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在一侧使用1uF & 4.7M、而在另一侧使用100uF 和4.7M 构建电路。 短计时器提供的时间几乎为2秒、我可以测量(在手机上)、这很好。 长计时器在大约2分钟50时过期。 已将1M 串联(总共5.7M)、现在它提供大约3:30 - c210s。 小于0.45 Cx*Rx (c0.37)的位。 部分原因可能是电解电容器的容差

    无论如何-这对我来说已经足够好了。

    感谢你的帮助。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    很高兴听到这对您有影响。 我以前见过一两个客户做过类似的事情、但我们始终担心 整个范围内的运行+大规模生产可能的变化(批次到批次的变化)。