This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, SN74AUC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1023602/sn74avc16t245-sn74avc16t245

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件: SN74AUC244

你好

SN74AVC16T245支持80MHz 时钟信号。 从 B ->到 A

VCCA = 1.8V

VCCB = 2.5V

谢谢

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ROI、

    我们没有为该器件规格数据速率、因此我不确定、但在1.8V 的输出电源下可能很难达到80MHz。如果您只是向下转换、 我建议使用两个提供1.8V 电压的 SN74AUC244器件。该器件具有可接受2.5V 电压的过压耐受输入、并且几乎不会出现问题。