This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV06A:VCC#39的最小电压绝对最大额定值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV06A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1023631/sn74lv06a-minimum-voltage-of-vcc-s-absolute-maximum-ratings

器件型号:SN74LV06A

大家好

如果我们问 SN74LV06A、您会介意吗?

我们要确认 VCC 绝对最大额定值的最小电压。
数据表显示  VCC 的绝对最大额定值的最小电压为 -0.5V。



这是否意味着 Vcc 和 GND 之间有保护二极管?
"-0.5V"表示 Vf、Rigth?

我们的认可是否正确?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    是的、没错。 施加低于-0.5V 的电压可激活负钳位二极管、此后必须限制电流以避免损坏(50mA)。