This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS674:级联并行至串行转换移位寄存器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LS674, SN74HC166, SN74HCS166, SN54HC165, CD54HC165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158752/sn54ls674-cascading-parallel-to-serial-conversion-shift-registers

器件型号:SN54LS674
主题中讨论的其他器件: SN74HC166SN74HCS166SN54HC165CD54HC165

大家好、我希望 使用两(2)个 SN54LS674移位寄存器来处理应用程序的32位信息。 SN54LS674似乎是执行并行至串行转换的理想选择。  下面图1所示是我对应用的基本想法。 我应该如何实现两个级联移位寄存器来从 LSB 到 MSB 进行计数? 此外、数据表中没有提供有关控制输入的大量信息、仅提供真值表。 您能否解释输入_CS (引脚2)、SHCLK (引脚3)、R_W (引脚4)和 MODE (引脚6)的工作原理? 这些输入是否可以由 Micro GPIO 共享? 请尽快告诉我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为何选择了此特定器件? 您真的需要双极、军用级器件吗?

    据我所见、'674并不是真正用于级联的设计。 您可以共享所有输入和 SER/Q15输出、但使用/CS 单独对其进行寻址。

    如果您选择它是因为它具有16位、那么这可能是错误的选择。 无论如何、您都必须级联、因此请使用四个8位移位寄存器(例如 SN74HCS166/5、SN74HC166/5、SN74LV166/5A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之所以选择此器件、是因为我的应用中需要军用级器件。 我知道我可以使用四(4)个8位移位寄存器、但我想减少所需的级联寄存器数量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS 是双极系列、即它使用大量功率、输出 TTL 电平不会达到5V。'674不容易级联、因为 SER/Q15是共享输入/输出;您需要大量 GPIO。

    SN54HC165/6或 CD54HC165/6可轻松级联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 是的、我的布板空间受到限制。 我将继续使用四个8位移位寄存器、因为它们是表面贴装的。