This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:上电序列

Guru**** 2771845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158870/sn74axch8t245-power-up-sequence

器件型号:SN74AXCH8T245

你(们)好

我的客户正在使用 SN74AXCH8T245RHLR、VCCA = 1.8V、VCCB = 3.6V、我看到您的出版物《使用 AXC 电平转换器进行无干扰电源定序》(修订版 A)(TI.com)

  1) 由于加电 Hi-Z 电路位于输出驱动级之前、并确保 IO 端口处于高阻抗状态、直到两个电源都达到运行所需的特定阈值。 那么、IO 在 VCCA/B 之前加电时是否正常?

  2) 2) VCCA 和 VCCB 的上电顺序是否重要?