This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:输入电压规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14, SN74HCS14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158682/sn74lvc1g14-input-voltage-specifications

器件型号:SN74LVC1G14
主题中讨论的其他器件: SN74HCS14

数据表第4页显示、绝对最大输入电压范围为-0.5至+6.5伏。  注2表示、如果观察到最大输入电流额定值为-50mA、则可能会超过负额定值。  如果电流限制为+50mA、是否也可以超过正电压额定值?

e2e.ti.com/.../sn74lvc1g14.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 一个激励负电压将使大电流流经钳位二极管、而限制电流将保护二极管。 过大的正电压会破坏栅极隔离、没有任何可防止的措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    克莱明是正确的。 我只想补充一点、如果您想要集成正钳位二极管、1G14类别中没有任何选项、但 SN74HCS14在所有输入端都包含正钳位二极管。 您还可以添加外部钳位二极管来保护 SN74LVC1G14的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Emrys。  这是一个很大的帮助、可以解决我的问题。