异常问题
使用 SN74HC04DR 异常批号 LTC 时:15C9QPK、15C9QKK、射频开关无法在施加的电压4.95V 下驱动(无法切换)
2.用以下批号更换 LTC #:OBATXSK/OBATXSK/9CA5HSK/9CA5HTK 且全部通过
此外、还发现异常材料(LTC #:15C9QPK、15C9QKK)随压降呈电阻值上升趋势
此材料已多次生产、为什么只有这2个批次编号异常? 请告诉我如何找出异常的原因? 我们可以提供测试数据、请提供 FAE 邮箱
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
异常问题
使用 SN74HC04DR 异常批号 LTC 时:15C9QPK、15C9QKK、射频开关无法在施加的电压4.95V 下驱动(无法切换)
2.用以下批号更换 LTC #:OBATXSK/OBATXSK/9CA5HSK/9CA5HTK 且全部通过
此外、还发现异常材料(LTC #:15C9QPK、15C9QKK)随压降呈电阻值上升趋势
此材料已多次生产、为什么只有这2个批次编号异常? 请告诉我如何找出异常的原因? 我们可以提供测试数据、请提供 FAE 邮箱
您好!
我可以帮助尝试解决问题。 SN74HC04在去年对内部信息进行了更改、这可能会影响您的应用。 尽管器件仍然符合所有数据表规格、但在数据表规格之外使用器件的某些应用可能会受到影响。
您能否分享有关器件使用方式的详细信息? 该问题的原理图和示波器图将会有所帮助。
如果您无法在此论坛上公开分享这些内容、我建议您与供应商启动 FA 流程、以便我们可以通过该流程获取这些详细信息。
PCN 于2020年6月30日发布、以下链接指向 Mouser.com 上提供的副本: https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20200629000_20200630155743328.pdf
通知摘录:

尽管器件已更新为新流程、但正如我之前所说、器件仍符合 所有数据表规格。
[引用 userid="374188" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040034/sn74hc04-sn74hc04dr-abnormal-problem/3848842 #3848842"]如何改进这些异常?[/quot]对于(1) 当使用 SN74HC04DR 异常批次时... 无法在施加的4.95V 电压下驱动射频开关(无法切换)
我们需要查看问题的范围截图以确定发生了什么。 输出电压是多少? 输入电压是多少? 什么是电源/接地电压?
对于(2) ,将 LTC #替换为以下批号... 都通过了
这是确定问题所在的初始故障排除步骤。 既然您知道是哪个 IC 导致了问题、我们需要获取"正常"操作器件和"故障"器件的范围截图、以便我们可以比较和确定问题所在的位置。
我假设您希望找到解决此问题的方法、而不仅仅是退回器件、因此我的目标是找到一种持久的解决方案、使您能够继续使用 HC04或找到在应用中正常运行的替换器件。
对于退货、我们需要确定器件不符合数据表规格。
对于(3) ,还发现异常材料... 电阻值随压降呈上升趋势。
我不确定您在这里的意思-您是否正在对器件进行大气压力测试? 测得的电阻是多少、在压力差下变化了多少?
我们不会对这种类型的器件进行压力变化评级、因此我不确定这是否是我们能够提供帮助的、但最好知道这是否会给您带来问题。
-------
我看到您已提交 FA 请求、并在该请求中包含了更多信息(原理图)。 我查看了这些内容、并回复了处理您请求的团队。 为了确定是否存在故障、我们需要查看有关器件运行情况的更多详细信息-最具体的是、显示器件正常运行以及发生故障时的波形。 示波器截图应包括可能导致问题的所有输入和输出。
此外、我注意到原理图中未包含旁路电容器-我们建议在器件附近放置一个0.1uF 电容器。
我可以理解您是否无法在这个公开论坛上分享这些详细信息。 如有必要、我们可以通过 FA 流程进行通信。
如果您不想在 E2E 上与我一起解决此问题、请将此主题标记为"已解决"、以便我们可以关闭该主题。 我们可以通过电子邮件/通过 FA 流程继续讨论。
对于(3) ,还发现异常材料... 电阻值随压降呈上升趋势。
我不确定您在这里的意思-您是否正在对器件进行大气压力测试? 测得的电阻是多少、在压力差下变化了多少?
我们不会对这种类型的器件进行压力变化评级、因此我不确定这是否是我们能够提供帮助的、但最好知道这是否会给您带来问题。
[/报价]转换错误
、为:‘Good’(良好)和‘failing’(故障)装置的这些针脚的电压相似,但当我们降低电源 电压时,故障装置的电阻(LTC#:15C9QPK 15C9QK)会升高。
为了确定是否存在故障、我们需要查看有关器件运行情况的更多详细信息-最具体的是、显示器件正常运行以及发生故障时的波形。 示波器截图应包括可能导致问题的所有输入和输出。
[/报价]您能 给我一个示例、说明示波器截图是什么样子的?
任何能够测试器件的工程师都应知道示波器快照是什么。
请在以下链接中查看数千张图片:
*抱歉,链接中断。 通过在 Google.com 上搜索"示波器截图"、在搜索后选择"图像"、您可以看到数千个示例。
我看到--由于计时不是问题,那么数据表中的哪个直流电气规格出现了故障? 输出电阻不是数据表规格(尽管它与 VOH 和 VOL 相关)。
[引用 userid="374188" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040034/sn74hc04-sn74hc04dr-abnormal-problem/3862340 #3862340"]SN74HC04DR 您说此材料可能是由 PCN 更改引起的正如我之前所说的、数据表中的规格没有因器件的 PCN 更新而发生变化。 新材料符合所有数据表规格。
[引用 userid="374188" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040034/sn74hc04-sn74hc04dr-abnormal-problem/3862340 #3862340"]请帮助检查新旧进程之间的内部二极管是否存在差异。客户关注哪种二极管?
二极管工作曲线不是数据表规格的一部分。 器件的构建过程更改为更现代的设计、因此、内部钳位二极管的响应与旧二极管不同。 它们的额定电流满足数据表中相同的电流要求和 ESD 保护。
你(们)好
请 查看 CS0701950
SN74HC04D ERROR-20211019.xlsx Excel 473行~ 508行
不良测量的通知
工厂对更换的逆变器 IC 单体进行了功能测试、发现以下功能故障(标记为15C9QPK)请针对此例外情况提供分析、谢谢! 问题说明:当2A 和3A 的状态为低电压电平、2Y 和3Y 也为低电压电平时,则表示异常。
你(们)好
您能看到 CS0701950
请 提供 您的电子邮件 。 或者 、我 的电子邮件 是 sandy@ls3c.com.tw
谢谢你。