This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:SN74HC04DR 异常问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040034/sn74hc04-sn74hc04dr-abnormal-problem

器件型号:SN74HC04

异常问题
使用 SN74HC04DR 异常批号 LTC 时:15C9QPK、15C9QKK、射频开关无法在施加的电压4.95V 下驱动(无法切换)
2.用以下批号更换 LTC #:OBATXSK/OBATXSK/9CA5HSK/9CA5HTK 且全部通过
此外、还发现异常材料(LTC #:15C9QPK、15C9QKK)随压降呈电阻值上升趋势

此材料已多次生产、为什么只有这2个批次编号异常?                                                                                                                请告诉我如何找出异常的原因? 我们可以提供测试数据、请提供 FAE 邮箱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以帮助尝试解决问题。 SN74HC04在去年对内部信息进行了更改、这可能会影响您的应用。 尽管器件仍然符合所有数据表规格、但在数据表规格之外使用器件的某些应用可能会受到影响。

    您能否分享有关器件使用方式的详细信息? 该问题的原理图和示波器图将会有所帮助。

    如果您无法在此论坛上公开分享这些内容、我建议您与供应商启动 FA 流程、以便我们可以通过该流程获取这些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好                                                                                                                                                                              我 的供应商 是 TI store,接下来该怎么办?   我们可以通过电子邮件发送 发票/标签/正文/测试 数据 。   TI FAE 能  为您提供帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此论坛用于技术支持--我可以帮助您更改设计和分析问题,但我无法控制订单、发货或退货。

    此处有一个产品退货网站可用于开始此流程: 产品退货 

    如果您在退货流程中遇到问题、请在此处联系客户支持: 客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HC04在过去的一年中对内部信息进行了更改?      sn74HC04DR 有何变化 ? 是否可以提供 变更 数据或报告?
    如何改善这些异常情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="374188" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040034/sn74hc04-sn74hc04dr-abnormal-problem/3848842 #3848842]SN74HC04在去年对内部信息进行了更改??      sn74HC04DR 有何变化 ? 是否可以提供 更改 数据或报告?[/报价]

    PCN 于2020年6月30日发布、以下链接指向 Mouser.com 上提供的副本: https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20200629000_20200630155743328.pdf

    通知摘录:

    尽管器件已更新为新流程、但正如我之前所说、器件仍符合 所有数据表规格。

    [引用 userid="374188" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040034/sn74hc04-sn74hc04dr-abnormal-problem/3848842 #3848842"]如何改进这些异常?[/quot]

    对于(1) 当使用 SN74HC04DR 异常批次时... 无法在施加的4.95V 电压下驱动射频开关(无法切换)

    我们需要查看问题的范围截图以确定发生了什么。 输出电压是多少? 输入电压是多少? 什么是电源/接地电压?

    对于(2) ,将 LTC #替换为以下批号... 都通过了

    这是确定问题所在的初始故障排除步骤。 既然您知道是哪个 IC 导致了问题、我们需要获取"正常"操作器件和"故障"器件的范围截图、以便我们可以比较和确定问题所在的位置。

    我假设您希望找到解决此问题的方法、而不仅仅是退回器件、因此我的目标是找到一种持久的解决方案、使您能够继续使用 HC04或找到在应用中正常运行的替换器件。

    对于退货、我们需要确定器件不符合数据表规格。

    对于(3) ,还发现异常材料... 电阻值随压降呈上升趋势。

    我不确定您在这里的意思-您是否正在对器件进行大气压力测试? 测得的电阻是多少、在压力差下变化了多少?

    我们不会对这种类型的器件进行压力变化评级、因此我不确定这是否是我们能够提供帮助的、但最好知道这是否会给您带来问题。

    -------

    我看到您已提交 FA 请求、并在该请求中包含了更多信息(原理图)。 我查看了这些内容、并回复了处理您请求的团队。 为了确定是否存在故障、我们需要查看有关器件运行情况的更多详细信息-最具体的是、显示器件正常运行以及发生故障时的波形。 示波器截图应包括可能导致问题的所有输入和输出。

    此外、我注意到原理图中未包含旁路电容器-我们建议在器件附近放置一个0.1uF 电容器。

    我可以理解您是否无法在这个公开论坛上分享这些详细信息。 如有必要、我们可以通过 FA 流程进行通信。

    如果您不想在 E2E 上与我一起解决此问题、请将此主题标记为"已解决"、以便我们可以关闭该主题。 我们可以通过电子邮件/通过 FA 流程继续讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="216259" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040034/sn74hc04-sn74hc04dr-abnormal-problem/3849380 #3849380"]

    对于(3) ,还发现异常材料... 电阻值随压降呈上升趋势。

    我不确定您在这里的意思-您是否正在对器件进行大气压力测试? 测得的电阻是多少、在压力差下变化了多少?

    我们不会对这种类型的器件进行压力变化评级、因此我不确定这是否是我们能够提供帮助的、但最好知道这是否会给您带来问题。

    [/报价]

    转换错误
    、为:‘Good’(良好)和‘failing’(故障)装置的这些针脚的电压相似,但当我们降低电源 电压时,故障装置的电阻(LTC#:15C9QPK 15C9QK)会升高。

    [引用 userid="216259" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040034/sn74hc04-sn74hc04dr-abnormal-problem/3849380 #3849380"]

    为了确定是否存在故障、我们需要查看有关器件运行情况的更多详细信息-最具体的是、显示器件正常运行以及发生故障时的波形。 示波器截图应包括可能导致问题的所有输入和输出。

    [/报价]

    您能 给我一个示例、说明示波器截图是什么样子的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="374188" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040034/sn74hc04-sn74hc04dr-abnormal-problem/3854761 #3854761"]您能 给我一个示例,说明示波器截图是什么样的?  [/报价]

    任何能够测试器件的工程师都应知道示波器快照是什么。

    请在以下链接中查看数千张图片:  

    *抱歉,链接中断。 通过在 Google.com 上搜索"示波器截图"、在搜索后选择"图像"、您可以看到数千个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    我意识到、您可能一直在要求提供一个示例、说明我希望在本例的示波器屏幕截图中看到的内容、我的原始回答可能不是很有帮助。

    这是对典型逆变器器件的输入和输出波形的仿真、这大概是我在 SN74HC04DR 输入和输出的示波器快照中预期看到的结果。 我们正在寻找导致上述故障的任何器件运行问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器图对用户问题没有帮助


    SN74HC04DR 您说此材料可能是由 PCN 更改引起的
    您能在数据表中指出这一点吗?
    导致功能差异的原因是什么?
    请帮助检查新旧流程之间的内部二极管是否存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="374188" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040034/sn74hc04-sn74hc04dr-abnormal-problem/3862340 #3862340"]示波器图对用户问题没有帮助

    我看到--由于计时不是问题,那么数据表中的哪个直流电气规格出现了故障? 输出电阻不是数据表规格(尽管它与 VOH 和 VOL 相关)。

    [引用 userid="374188" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040034/sn74hc04-sn74hc04dr-abnormal-problem/3862340 #3862340"]SN74HC04DR 您说此材料可能是由 PCN 更改引起的
    您能否在数据表中指出这一点?

    正如我之前所说的、数据表中的规格没有因器件的 PCN 更新而发生变化。 新材料符合所有数据表规格。

    [引用 userid="374188" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040034/sn74hc04-sn74hc04dr-abnormal-problem/3862340 #3862340"]请帮助检查新旧进程之间的内部二极管是否存在差异。

    客户关注哪种二极管?

    二极管工作曲线不是数据表规格的一部分。 器件的构建过程更改为更现代的设计、因此、内部钳位二极管的响应与旧二极管不同。 它们的额定电流满足数据表中相同的电流要求和 ESD 保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

     请  查看   CS0701950      

    SN74HC04D ERROR-20211019.xlsx Excel 473行~ 508行   

    不良测量的通知

    工厂对更换的逆变器 IC 单体进行了功能测试、发现以下功能故障(标记为15C9QPK)请针对此例外情况提供分析、谢谢! 问题说明:当2A 和3A 的状态为低电压电平、2Y 和3Y 也为低电压电平时,则表示异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    我似乎无法访问附件--我不确定它是否是上载或网站的问题,但你可以通过电子邮件共享。

    如果在输入为低电平时逆变器的输出为低电平、则这听起来像是故障。 我建议启动 FA 流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

          您能看到 CS0701950    

    请  提供  您的电子邮件 。   或者   、我  的电子邮件  是 sandy@ls3c.com.tw  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    什么 是  FA  流程?

    9    月23日建立了 CPR211057761   

    TW  客户质量工程师  Stacy,告诉 我们  需要 您 的命令  来批准案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SN74HC04D--ERROR_2D00_20211020.xlsx