This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:是否有具有同相输出使能输入的八路或六路缓冲器?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A, SN74LVC1G04, SN74LVC126A, SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040705/sn74lvc245a-is-there-an-octal-or-hex-buffer-with-non-inverting-output-enable-input

器件型号:SN74LVC245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G04SN74LVC126ASN74LVC541A

您好!

  我需要一 个基本的6或8位缓冲器、但具有同相输出使能功能。 SN74LVC245A 等器件、但该器件具有反相 OE。 您建议使用哪一部分? 我不需要单独的 OE 输入;所有6位或8位最好使用一个 OE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Derek、

    我不熟悉这样的功能。 我认为获得此功能的最佳方法是在 OE 输入之前添加单通道逆变器(如 SN74LVC1G04)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    可能没有引脚对引脚的替代方案来满足您的需求。 您的最佳解决方案可能是使用逆变器对 OE 输入进行反相。 明天我将向您提供更多信息、因为我最近刚刚开始加入团队、并将要求您提供更多信息。

    最棒的

    徐伟业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这不需要是引脚对引脚的替代产品、因为这是一种全新的设计。 您是否有任何具有高电平有效输出使能端的三态缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有高电平有效 OE 的唯一缓冲器是具有分频器 OES 的四通道74xxx126。

    与2×SN74LVC126A 相比、使用 SN74LVC541A+SN74LVC1G04可简化布线。