This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G18:工作温度和自然通风工作温度

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040376/sn74lvc1g18-operating-temperature-and-operating-free-air-temperature

器件型号:SN74LVC1G18

大家好、

 根据 SN74LVC1G18DCKR 数据表、我的客户对温度有两个问题。
请给我一些建议、谢谢。

1)  工作温度和自然通风工作温度之间的差异是多少?

2) 我的客户应该参考哪种温度?

3)  SN74LVC1G18DCKR 是否可以在-40至120范围内正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我将在今天结束前对此进行研究并返回给大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我已验证数据表中的所有器件的额定温度范围均为-40C 至+125C、但 YZP 封装(SN74LVC1G18YZPR)除外、该封装的额定温度仍为-40C 至+85C。

    我正在努力正确更新封装选项附录中的这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢你的帮助。

    我与我的客户交谈、如果他有任何问题、我会告诉您。

    Jason