This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC573:ESD 数据

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040295/sn74ac573-esd-data

器件型号:SN74AC573

您好!

你好。

我们的客户正在寻找 器件型号 SN74AC573PW 的 ESD 数据(ESD HBM 和 CDM)。 您能帮助我们提供这些信息吗?

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    SN74AC573具有以下 ESD 额定值:

    HBM 3kV

    MM 300 V

    CDM 1.5kV