This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:能否在 CANbus 中使用该电平转换器? 它在 CANbus 速度下是否正常工作?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, ISO1050, TXS0104E, SN74AXC2T245, ISO1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1039764/txs0102-can-i-use-this-level-shifter-in-canbus-does-it-work-properly-in-canbus-speed

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: ISO1050TXS0104ESN74AXC2T245ISO1044ISO1042

您好!

我想使用 TXS0102从1.8V (我的 CAN 控制器在1.8V 下工作)到3.3V (TI ISO1050 CAN 收发器在3.3V 下工作)进行电平转换。  

TXS0102能否在 CANbus 速度下正常工作? 我看到了一些使用 TXS0104E 电平转换器在 CANbus 中进行此转换的演示板。

CANbus 应该使用哪种电平转换器(TXS0102或 TXS0104E)?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以为此使用 TXS0102。 只有当您有两个以上的信号时、才需要 TXS0104E。

    TXS 针对开漏信号进行了优化。 更好的选择是 SN74AXC2T245。

    ISO1042或 ISO1044等其他收发器可直接在1.8V 电压下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果我的 CAN 控制器在3.3V 下运行、那么我是否可以直接使用 ISO1050收发器而不使用任何电平转换器?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ISO1050与3.3V 控制器配合工作。