This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:VOH 和 VOL

Guru**** 2516430 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1040031/sn74avc2t244-voh-and-vol

器件型号:SN74AVC2T244

各位专家、您好!

我想了解 VCCA = 1.8V/VCCB = 3.3V 条件下的 VOH 和 VOL。 根据数据表、VOH 和 VOL 会因输出电流和电源电压而变化。 如何了解 VOH/VOL? VOH (min)=VCCB-2V、VOL (max)=0.2V、即使输出电流不是500uA?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件显示了保证行为的最大电流。 在固定电源电压下、输出电阻是恒定的、因此对于小于测试条件的电流、压降也是按相同的因子减小的。 请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    常见问题解答是一个电源电压、但 SN74AVC2T244具有两个电源电压 VCCA 和 VCCB。 要计算 VOH 和 VOL、需要考虑 VCCA 电压? 还是仅考虑 VCCB 电压?
    如果只需要考虑 VCCB、那么下面的计算是合理的?
    [条件]
    VCCA=1.8V、VCCB=3.3V、Iout=20mA

    [VOH]
    已用条件:IOH =–24mA;VI=VH。
    输出电阻:(3.0V-2.2V)/24mA=33.3 Ω。
    压降:33.3 Ω x 20mA = 0.67V
    VOH:3.3V-0.67V=2.63V
    [音量]
    已用条件: IOH = 24mA;VI=VH。
    输出电阻:0.55V/24mA=22.9 Ω。
    电压:22.9 Ω x 20mA = 0.46V

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端的电压与输入电源电压无关。

    您的计算是正确的。 (指定的值适用于最坏情况;典型输出电阻可能约为其一半。)