This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104-Q1:B 侧支持 TTL?

Guru**** 2694535 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS00, TXU0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038866/txu0104-q1-b-side-supports-ttl

器件型号:TXU0104-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LS00

大家好、

当 VCCB=5V 时、我认为 B 侧可以支持 TTL。 对吧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    TTL 表示的是5V 信号吗? 您使用什么来确定 TLL 兼容性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的、它是5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我想迪伦所得到的是 TTL 和 CMOS 5V 不是一回事:

    5V TTL 标准用于连接旧的双极性逻辑器件(例如 SN74LS00)。 请注意、与5V CMOS 或3.3V LVTTL 标准的阈值相比、阈值比电源低得多。

    如果您只是使用 TXU0104-Q1来连接5V CMOS 系统、那么它将正常工作、但是如果您需要一些东西来连接 TTL 标准、那么3.3V 电源将更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    客户需要将3.3V CMOS 输入(A 侧)转换为5V TTL 输出(B 侧)。 我认为 TXU0104-Q1的5V CMOS (B 侧)输出可与下游5V TTL 输入兼容。 我是对的吗? 或者、我们还有其他汽车级器件可以支持此应用吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是的、此器件将适用于此应用。