This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:IO 参考

Guru**** 2810005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1039644/sn74lvc4245a-io-consult

器件型号:SN74LVC4245A

大家好、

表7.1中列出的规格、如 IO (连续输出电流)/Iok、仅指一个通道、而不是指总通道、对吧? 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    IO 规格指的是每个引脚。 在这种情况下、输出引脚将能够支持50mA、Vcc 引脚可支持100mA。