请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74ALVC164245 你(们)好
SN74ALVC164245DGGR 是一款双向芯片、我们已经使用了多年了。 但最近我在设计中发现了一个错误、当我为 FPGA 板加电时、 控制 IO 机架的 SN74ALVC164245DGGR 芯片会发送一个小功率、从而使 IO 再次开启和关闭。 我尝试添加电感器和电容器以造成延迟、但它仍然会发送 功率浪涌、那么有人能帮我解决这个问题吗?