This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:SN74ALVC164245DGGR 加电

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034183/sn74alvc164245-sn74alvc164245dggr-power-up

器件型号:SN74ALVC164245

你(们)好

 SN74ALVC164245DGGR 是一款双向芯片、我们已经使用了多年了。 但最近我在设计中发现了一个错误、当我为 FPGA 板加电时、 控制 IO 机架的 SN74ALVC164245DGGR 芯片会发送一个小功率、从而使 IO 再次开启和关闭。 我尝试添加电感器和电容器以造成延迟、但它仍然会发送 功率浪涌、那么有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否显示问题的范围截图?  我想查看上电斜坡(VCC)以及发送信号的通道的输入和输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的重放、是的、我将向您发送示波器的副本、但在此之前、我想使用继电器、看看是否会出现足够的延迟来为其加电、如果出现故障、我将会返回给您