This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:是否可以使用 SN74AVCH16T245替代产品?

Guru**** 2693335 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH16T245, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1039619/sn74avc16t245-can-sn74avch16t245-be-used-a-replacement

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVCH16T245

各位专家:

美好的一天! 我想问您是否可以在 系统上进行任何更改的情况下将 SN74AVCH16T245视为 SN74AVC16T245的替代产品?

我通过 此链接了解了它们的差异、只是想确保 SN74AVCH16T245适用于 SN74AVC16T245。

谢谢!

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线保持输入的行为可能与"正常"输入不同(它们需要更高的驱动强度、并且与上拉/下拉电阻器不能很好地配合使用)。 如果这些差异在您的电路中无关紧要、则可以进行更换。