This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:工作温度和功率耗散

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4047B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1039458/cd4047b-operating-temperature-and-power-dissipation

器件型号:CD4047B

大家好、

我的客户对 CD4047B 工作温度和功率耗散感到困惑。 请参阅下面的详细问题。

1.对于工作温度,表底部的注意事项 是什么意思? 对于10Mohm 电阻器、它是 PIN2上的电阻器吗? 这是否意味着如果使用15V 电源、则只有10Mohm 电阻器会限制温度范围、对于8.2k 等其他电阻器值 、CD4047B 仍可以在整个温度范围(-55~125)下工作?

2.对于功率耗散与温度间的关系、这是否意味着在较高的温度范围(100~125)下、功率耗散将在-12W/C 时降低、在将为200mW @125时降低?

请分享您的意见。 谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设备是从 Harris 收购的。 数据表中写入的是现在可用的所有信息。

    1.设备不会损坏。 但是、当电阻器值非常高时、电流非常小、泄漏电流和其他误差会影响精度;请参阅图25。

    2.是的。 101°C 时的限值为488mW、102°C 时的限值为476mW、依此类推。