This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:当 VCCB 处于启动状态时、我们观察到端口 A 上出现毛刺脉冲

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1039196/sn74avc1t45-we-observed-a-glitch-on-port-a-when-vccb-is-in-start-up

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

尊敬的 TI 团队:

对于 SN74AVC1T45、我在设计下方进行了部署、端口 B 上有一个下拉电阻器。在设计中、VCCA 将首先上电、当 VCCB 处于软启动状态时、我们观察端口 A 上的毛刺脉冲。 请帮帮我。 您能否澄清原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paulin、您好!

    借助于这个器件的方向控制架构、在功率期间有可能出现毛刺脉冲。 这是由于某些内部竞争条件导致在通道方向实现时产生高脉冲。 我建议改用 SN74AXC1T45器件。 这是一种更新的 P2P 替代方案、具有可消除任何毛刺脉冲的稳健电源定序。 您还将获得更高的功效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦。 但是、您能否澄清这种干扰的根源? 内部竞争条件是什么?  SN74AXC1T45没有干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paulin、您好!

    由于 Dylan 可能直到星期一才会再次出现、我想我会在这里寻求帮助。

    [引用 userid="499590" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1039196/sn74avc1t45-we-observed-a-glitch-on-port-a-when-vccb-is-in-start-up/3843165 #3843165]\n 澄清此干扰的根源? 内部竞争条件是什么?

    这只是该器件设计的结果。 我们器件的内部设计是专有的-我们无法分享设计的详细信息。

    [引用 userid="499590" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1039196/sn74avc1t45-we-observed-a-glitch-on-port-a-when-vccb-is-in-start-up/3843165 #3843165"]和  SN74AXC1T45没有干扰?[/quot]

    AXC 系列最近被设计成直接替代 AVC、可消除此处所见的干扰。 这里有一份应用报告对此进行了详细讨论:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    非常感谢您、Dylan、Emrys。