This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:未使用的引脚保持悬空

Guru**** 2588625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1039406/sn74avc4t774-unused-pins-are-left-floating

器件型号:SN74AVC4T774

您好!

我在中将 SN74AVC4T774PW 用于音频编解码器 I2S 信号。 我将以2种不同的配置来设计电路板。 其中一种配置是6x6、其中所有信号都不会被使用。 在该配置期间、我没有为未使用的信号提供任何端接选项、以将其端接至 VCC 或 GND。 这是否会导致任何主要功能问题。 我已附上原理图的快照。 突出显示的信号不会在6x6配置中使用、它们没有 任何终端选项。 请建议。 提前感谢。