This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G06:SN74LVC3G06 YZP 封装引脚定义

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1039350/sn74lvc3g06-sn74lvc3g06-yzp-package-pin-definition

器件型号:SN74LVC3G06

您好-

数据表图显示了引脚1-8、机械制图显示了引脚 A1、A2等 我需要知道 A1、A2等引脚编号的引脚分配。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ty、

    引脚 A1将引用引脚1、当从顶部查看器件时、数字将逆时针旋转。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert -为了清楚、A2将是引脚8、对吧? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错