This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:具有4V VCC 的 IBIS 模型

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1039076/lsf0102-ibis-model-with-4v-vcc

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:LSF0101

大家好、

VCC = 4V 是否有任何数据? 这用于 VCC = 4V 时的信号完整性仿真。  

[模型选择器] LSF0101_IN
|
LSF0101_IN_50A 5伏 Vcc
LSF0101_IN_33 3.3伏 Vcc
LSF0101_IN_25 2.5伏 Vcc
LSF0101_IN_18 1.8伏 Vcc
LSF0101_IN_12A 1.2伏 Vcc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、数据仅限于提供的节点。 我建议在3.3V 时进行仿真、这将是最坏的运行情况。