This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:备选器件

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC1G125, SN74HCS244, SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038836/sn74lvc1g125-alternative-device

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他部件:SN74LVC1G17SN74LVC1G99

大家好、

我想为   客户找到一个施密特触发输入、三态输出缓冲器、它可以是 SN74LVC1G125 (6) DBVR 的第二个来源。 我检查了 SN74LVC1G17、但它没有三态输出。

请帮您提供一些建议吗? 非常感谢!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    不会有符合您规格的引脚对引脚解决方案。 我们建议将 SN74LVC1G17 与输入串联、从而为 SN74LVC1G125提供 其 SCmitt 触发输入。  

    另一种解决  方案是使用 SN74HCS244、该器件具有施密特触发输入和三态输出、但仍然不会是引脚对引脚的、因为它是八路缓冲器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最接近的器件是 SN74LVC1G99。 它不兼容引脚。