This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:使用 SN74LVC1G14DCK 作为正负电平转换器/转换器

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14, TLV3701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038341/sn74lvc1g14-use-sn74lvc1g14dck-as-a-positive-to-negative-level-shifter-translator

器件型号:SN74LVC1G14
主题中讨论的其他器件: TLV3701

客户 希望使用器件 SN74LVC1G14反相至0V 和 N3V 之间的负电压。 MOSFET 为0V-P3V3时的输入电压 、反相至0V 和 N3V 之间的负电压。

我们找到了一篇关于这一点的文章,正如它所说的,这是可能的。 现在、客户希望对其工作原理进行一些仿真和说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑门以其自己的电源轨输出电压。 因此、如果您希望输出2V 和−2V、则必须将逻辑门的 VCC 和 GND 连接到这些电压。 (诀窍是逻辑门的 GND 不是整个电路的 GND。 从 SN74LVC1G14的角度来看、其自身的电源为4V。)

    MOSFET 电路生成3.3V 或−2V 的电压。LVC 输入可过压、因此3.3V 输入被钳位并输出为2V


    总之、有一个更简单的电路可以实现这一目的、其比较器的输入共模范围超过其电源轨、例如 TLV3701:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步研究此解决方案,上升/下降时间非常慢,是否有任何 IC 的上升/下降时间为5ns 或更短?

     

    此外、使用 MOSFET 和 SN74LVC1G14DCK、我不想输出+/-2V、我想输出0V/-3V。

    请确认我可以在 IC 上将 VCC 连接到0V、将 GND 连接到 N3V、以根据需要运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="481820" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038341/sn74lvc1g14-use-sn74lvc1g14dck-as-a-positive-to-negative-level-shifter-translator/3840884 #3840884"]是否有上升/下降时间不超过5ns 的 IC?

    SN74LVC1G14将在输出端产生非常快的边沿、 对于轻负载(15pF)、通常低于5ns。

    [引用 userid="481820" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038341/sn74lvc1g14-use-sn74lvc1g14dck-as-a-positive-to-negative-level-shifter-translator/3840884 #3840884"]

    此外、使用 MOSFET 和 SN74LVC1G14DCK、我不想输出+/-2V、我想输出0V/-3V。

    请确认我可以在 IC 上将 VCC 连接到0V、将 GND 连接到 N3V、以根据需要运行吗?

    [/报价]

    是的、VCC 引脚与 GND 之间的电压差必须为正值、因此使用0V 作为 VCC 和-3V 作为接地将导致器件以3V 规格运行。

    请记住,所有电压都是相对的--在电路中,接地是一个任意的参考点--您可以将接地置于器件的正电源上,并将所有电压读作负值,尽管这对大多数人来说是令人困惑的。

    在这种情况下、请注意、假定接地为0V、数据表值均会被写入、因此您必须针对您的应用进行调整。

    例如、对于16mA 负载、3V 电源下的器件 VOH 为2.4V。 在您的情况下、通过移除接地偏移来调整此值、因此 VOH = 2.4 - 3 =-0.6V。

    类似地、VOL 也会降压。 数据表列出了16mA 负载在3V 电源下的 VOL = 0.4V、但对于您的情况、VOL = 0.4 - 3 =-2.6V