This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:缺货。 那么、将 SN74AXCH8T245替换为 SN74LVH8T245会产生什么影响

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038719/sn74axch8t245-out-of-stock-so-what-the-impact-of-replacing-sn74axch8t245-with-sn74lvh8t245

器件型号:SN74AXCH8T245

SN74AXCH8T245PWR 已缺货、并替换为 SN74LVH8T245PWR。  SN74AXCH8T245PWR 的℃℃工作温度为125 ̊ C、但最高工作温度为85 ̊ C。 客户的电路板温度为90℃。 如果过热、SN74LVH8T245PWR -这款8位双电源总线收发器的风险是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    !将"SN74LVH8T245PWR 的℃ ℃温度为85 ̊ C"更改为"SN74LVH8T245PWR 的最高工作温度为85 ̊ C"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanne、

    该器件的额定温度仅为85°C、因此超出规格范围的任何部件都无法得到保证。