This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:SN74AXC8T245与放大器;SN74AXCH8T245

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AXCH8T245, SN74AVCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037459/sn74axch8t245-sn74axc8t245-sn74axch8t245

器件型号:SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245SN74AVCH8T245

尊敬的先生:

当前系统使用 SN74AXC8T245作为 I2S&SPDIF 缓冲器。

由于 SN74AXC8T245最近已缺货、我可以改用 SN74AXCH8T245吗?

此致。

陈锦芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    我相信您可以、它们是 P2P 设备、唯一的区别是"H"表示它具有 总线保持功能。 在功能上、它们是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们的应用是使用两个 SN74AVCH8T245分别连接到不同的 I2S 信号源、然后将两个 SN74AXCH8T245的输出连接在一起。 此电路是否会出现问题?

    (只有一个 SN74AXCH8T245输出同时有效)

    此致。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    我认为这没有问题、但我要提到这会给总线争用带来风险、因此请非常小心、每次只启用一个器件。